990-91381D-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzionale)

Utilizzare il kit antisismico opzionale GVLOPT002 per questa procedura.

  1. Connettere i gruppi di ancoraggio posteriori per l'UPS e l'armadio bypass di manutenzione alla piastra di interconnessione.

    Vista posteriore

  2. Fissare il gruppo di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø16 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.

    Vista posteriore

  3. Rimuovere tutte le viti e la piastra di interconnessione.

    Vista posteriore

  4. Rimuovere le staffe di ancoraggio posteriori.

    Vista posteriore

  5. Installare le staffe di ancoraggio posteriori sull'UPS e l'armadio bypass di manutenzione con i bulloni in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS e dell'armadio bypass di manutenzione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?