990-91381D-017

Procedura di installazione

Singola rete di alimentazione – Ingresso dall'alto

Doppia rete di alimentazione – Ingresso dall'alto

Singola rete di alimentazione – Ingresso dal basso

Doppia rete di alimentazione – Ingresso dal basso

  1. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzionale).
  2. Preparazione per l'installazione.
  3. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  4. Interconnettere l'UPS con l'armadio bypass di manutenzione.
  5. Preparazione dell'UPS per la connessione della sbarra interna.
  6. Connettere le sbarre tra l'UPS e l'armadio bypass di manutenzione. Eseguire una delle seguenti procedure:
  7. Installare le sbarre per il sezionatore banco di carico (opzionale).
  8. Preparare i cavi di segnale. Eseguire una delle seguenti procedure:
  9. Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio bypass di manutenzione e gli UPS.
  10. Seguire il manuale di installazione dell'UPS e gli altri manuali di installazione dei prodotti ausiliari per collegare all'UPS i relativi cavi di segnale e i cavi di comunicazione esterni.
  11. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  12. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'armadio bypass di manutenzione una volta completata l'installazione, consultare Disattivazione o spostamento dell'armadio bypass di manutenzione in una nuova posizione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?