990-91378B-022

Installatieprocedure

OPMERKING: De afbeeldingen in deze handleiding tonen de installatie in een lege batterijbehuizing. De batterijschakelaarset kan ook in een geaarde metalen behuizing worden geïnstalleerd.

Eén lege batterijbehuizing en de UPS

Twee lege batterijbehuizingen en de UPS

OPMERKING: De afstand tussen de batterijbank en de UPS mag niet groter zijn dan 200 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
  1. Monteer de batterijschakelaarset. Volg een van deze procedures:
  2. Sluit de signaalkabels aan: Volg een van deze procedures:
  3. Sluit de stroomkabels aan. Volg een van deze procedures:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?