安装步骤 注: 本手册中各图所示均为空电池柜的安装情况。电池断路器套件也可以安装在接地金属箱中。 单个空电池柜和 UPS 两个空电池柜和 UPS 注: 电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。 安装电池断路器套件。按照以下任一步骤操作: 将电池断路器套件固定在接地良好的金属箱中 或 将电池断路器安装在空电池柜中 - 底部线缆接入 或 将电池断路器安装在空电池柜中 - 顶部线缆接入。 连接信号线:按照以下任一步骤操作: 将信号线连接至 Galaxy VLS UPS 或 将信号线连接至 Galaxy VS UPS。 连接电源线。按照以下任一步骤操作: 底部进线的电源线连接 或 顶部线缆接入系统中的电源线连接。