Placer det tomme batteriskab
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Lad det tomme batteriskab være tildækket, når der bores forankringshuller, så der
ikke kommer støv eller andre strømførende dele i systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
- Kun til installation med to tomme batteriskabe: Fjern de viste sidepaneler fra batteriskabene på de tilstødende sider.
- Installer forankringsbeslagene fra sættet på bagsiden af kabinettet.
- Placer det eller de tomme batteriskabe i det område, hvor de(t) skal installeres.BEMÆRK: Der skal være 100 mm fri afstand bagud for de tomme batteriskabe, så luften kan cirkulere.
- Fastgør de bagerste forankringsbeslag til gulvet.BEMÆRK: Der medfølger ikke bolte til forankring i gulvet.
- Kun til installation med to tomme batteriskabe: Installer topbeslagene til sammenkobling mellem de tomme batteriskabe.
- Fjern de fire viste dæksler.