990-91379G-025

Włączanie protokołów SNMP

  1. Uzyskaj dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania za pomocą adresu IP (lub nazwy DNS, jeżeli jest skonfigurowana).
  2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to apc. Przy pierwszym logowaniu pojawi się monit o zmianę tego hasła.
  3. Aby włączyć protokół SNMPv1:
    1. Przejdź do menu Konfiguracja > Sieć > SNMPv1 > Dostęp, wybierz opcję Włącz i kliknij przycisk Zastosuj.
    2. Przejdź do menu Konfiguracja > Sieć > SNMPv1 > Kontrola dostępu i skonfiguruj parametry.
  4. Aby włączyć protokół SNMPv3:
    1. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > Access (Dostęp), wybierz opcję Enable (Włącz) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
    2. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > Access Control (Kontrola dostępu) i skonfiguruj parametry.
    3. Przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > SNMPv3 > User Profiles (Profile użytkowników) i skonfiguruj parametry.
UWAGA: Ustawienia SNMPv1 lub SNMPv3 muszą być zgodne z ustawieniami bramki EcoStruxure IT Gateway lub StruxureWare Data Center Expert w karcie sieciowej 4, aby poprawnie komunikować się z bramką EcoStruxure IT Gateway lub StruxureWare Data Center Expert.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.