990-91379G-004

Konfigurer højeffektivitetstilstand

  1. Tryk på Konfiguration > Højeffektivitet.
  2. Vælg Højeffektivitetstilstand: Deaktiver, ECO-tilstand, eConversion. Hvis højeffektivitetstilstand er blevet deaktiveret af systemet på grund af batteriafladning over den konfigurerede grænse, markeres Deaktiveret af systemet.
    BEMÆRK: Kontakt Schneider Electric for at få aktiveret ECO-tilstand.
  3. Vælg eConversion harmonisk kompensator, hvis det er relevant. Dette kan kun vælges, når eConversion er aktiveret.
  4. Vælg Højeffektivitetsplan: Aktiv efter plan, Altid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. Ved Aktiv efter plan skal du trykke på Tidsplan. Indstil og aktivér derefter planen/planerne efter behov.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.