990-91379G-018

高効率モードの設定

  1. 設定 > 高効率をタップします。
  2. 高効率モード無効化ECOモード運転eConversion運転のいずれかを選択します。しきい値を超えてバッテリーが放電されたため、高効率モードがシステムによって無効化され、システムにより無効化がマークされました。
    注記: ECOモード運転を有効化する場合は、Schneider Electricにお問い合わせください。
  3. 該当する場合は、eConversion高調波補正を選択します。eConversion運転が有効化されている場合のみ選択可能です。
  4. 高効率スケジュールスケジュールに合わせて有効常に有効常に無効のいずれかを選択します。
    1. スケジュールに合わせて有効を選択した場合は、スケジュールをタップして必要なスケジュールを設定して有効化します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.