990-91379G-019

고효율 모드 구성

  1. 구성 > 고효율을 누릅니다.
  2. 고효율 모드사용 안 함, ECO 모드, eConversion 중에서 선택합니다. 구성 한도를 초과한 배터리 방전으로 인해 시스템에서 고효율 모드를 사용 안 하도록 설정한 경우, 시스템에서 사용 안 함으로 표시됩니다.
    주의: Schneider Electric에 문의하여 ECO 모드를 사용 설정하십시오.
  3. 해당하는 경우 eConversion 고조파 보상을 선택합니다. 이 옵션은 eConversion이 사용 설정된 경우에만 선택할 수 있습니다.
  4. 고효율 일정예정된 시간에 활성화, 항상 활성화 또는 활성 안 함 중에서 선택합니다.
    1. 예정된 시간에 활성화의 경우 예약을 누르고 필요에 따라 일정을 설정하고 사용합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.