990-91379G-019

입력 접점이 활성화되면 배터리 작동을 우선 순위로 지정하기 위한 구성 보기

입력 접점이 활성화되면 배터리 작동을 우선 순위로 지정 기능을 사용하면 배터리 작동을 우선 순위로 지정하여 입력 접점 신호에 의해 제어되는 특정 시간/특정 상황에서 그리드에서 부하를 제거할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 UPS는 입력 접점 신호에 따라 배터리 작동으로 전환됩니다. 입력 접점 신호가 비활성화되면 UPS는 기본 작동 모드로 돌아갑니다. 또한 UPS가 배터리 작동 상태를 유지할 수 있는 지정된 시간 제한(최대 120초)을 설정할 수도 있습니다. 지정된 시간 제한이 끝나면 입력 접점 신호가 여전히 활성화되어 있더라도 UPS는 기본 작동 모드로 돌아갑니다.
UPS는 배터리 작동이 가능한 경우, 즉 배터리에서 사용 가능한 런타임이 충분하고 다른 제한 사항이 감지되지 않는 경우에만 배터리 작동으로 전환됩니다. 이 기능을 활성화하고 배터리 작동을 위한 시간 제한을 설정하는 것은 Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.

  1. 구성 > 그리드 인터랙티브 UPS를 눌러 입력 접점이 활성화되면 배터리 작동을 우선 순위로 지정이 활성화/비활성화되었는지 확인합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.