990-91379A-019

차단기 구성

주의: 올바른 UPS 운영을 위한 필수 구성입니다.
  1. 구성 > 차단기를 누릅니다.
  2. 모형도의 다른 차단기를 눌러 UPS 시스템에 있는 차단기를 구성합니다. 표시가 있는 사각형은 차단기가 있음을 의미하고, 빈 사각형은 차단기가 없음을 의미합니다. BF2 설치는 Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    주의: 배터리 솔루션에서 UPS는 최대 4개의 배터리 차단기를 모니터링할 수 있습니다. 모니터링을 위해 더 많은 배터리 차단기가 연결되고 구성된 경우 모형도에는 하나의 배터리 차단기 BB만 표시됩니다. 하나 이상의 모니터링되는 배터리 차단기가 닫힘 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 닫힘으로 표시됩니다. 모니터링되는 배터리 차단기가 모두 열림 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 열림으로 표시됩니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?