990-91379H-019

UPS 모드

eConversion 모드

eConversion은 이중 변환에 비해 UPS가 소비하는 전기를 1/3로 줄일 수 있는 최대 보호와 최고 효율의 조합을 제공합니다. 이제 eConversion은 일반적으로 권장되는 작동 모드이며 기본적으로 UPS에서 활성화되지만 디스플레이 메뉴에서 비활성화할 수 있습니다. 활성화되면 eConversion을 항상 활성 상태로 설정하거나 디스플레이 메뉴를 통해 구성된 일정에 따라 설정할 수 있습니다.

eConversion에서 UPS는 유틸리티/주 전원이 허용 범위 내에 있는 한 스태틱 바이패스를 통해 부하의 활성 부분을 공급합니다. UPS 입력 전류에서 부하의 무효 전력 부분이 상당히 감소되므로 UPS의 입력 역률이 부하 역률에 상관없이 독립적으로 역률 1에 가깝게 유지되도록 인버터는 병렬로 계속 실행됩니다. 유틸리티/주 전원에 장애가 발생한 경우 인버터는 eConversion에서 이중 변환으로의 중단 없는 전환을 제공하는 출력 전압을 유지합니다. UPS가 eConversion 모드일 때 배터리가 충전되고 고조파 보상도 제공됩니다.

eConversion 모드는 다음과 같은 조건에서 Galaxy VL UPS에 사용할 수 있습니다.

  • 단일 시스템에서 UPS의 부하가 5%를 초과합니다.

  • 전압 변동은 공칭 전압에 비해 10% 이하입니다(3%~10%의 조정 가능한 설정).

  • THDU는 5% 이하입니다.

주의: 병렬 시스템에서 한 UPS의 eConversion 모드 설정이 변경되면 해당 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에 적용됩니다.
주의: 발전기를 사용하는 중에 주파수 변동이 보이는 경우(일반적으로 다운사이징으로 인해) 발전기가 켜져 있는 동안 고효율 모드를 비활성화하도록 입력 접점을 구성하는 것이 좋습니다.
주의: 외부 동기화가 필요한 경우 일반적으로 eConversion을 비활성화하는 것이 좋습니다.

이중 변환(정상 작동)

UPS는 조절된 전원으로 부하를 지원합니다.

배터리 작동

유틸리티/주 전원 공급에 장애가 발생한 경우 UPS는 배터리 작동으로 전환하고 DC 소스의 조절된 전원으로 부하를 지원합니다.

자동 스태틱 바이패스 작동
UPS 모드의 경우

UPS는 디스플레이에서의 명령에 따라 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드로 전환될 수 있습니다. 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드에 있는 동안 부하는 바이패스 소스에 의해 전력을 공급받습니다. 오류가 감지된 경우 UPS는 이중 변환(정상 작동) 또는 수동 스태틱 바이패스 작동 모드로 전환합니다. 요청된 스태틱 바이패스 작동 중에 유틸리티/주 전원 공급에 중단이 있는 경우 UPS는 배터리 작동 모드로 전환됩니다.

수동 스태틱 바이패스 작동
UPS 모드의 경우

UPS의 명령이 있거나 사용자가 UPS의 인버터 OFF 버튼을 누른 경우 UPS는 수동 스태틱 바이패스 작동 모드로 들어갑니다. 수동 스태틱 바이패스 작동 모드에 있는 동안 부하는 바이패스 소스에 의해 전력을 공급받습니다.

주의: UPS가 수동 스태틱 바이패스 작동 중일 때에는 배터리를 대체 전원으로 사용할 수 없습니다.

유지보수 바이패스 작동

유지보수 바이패스 차단 장치 MBB가 외부 유지보수 바이패스 캐비닛, 유지보수 바이패스 패널 또는 타사 개폐 장치에서 닫히면 UPS는 외부 유지보수 바이패스 작동 모드로 전환됩니다. 부하는 바이패스 소스의 조절되지 않은 전력을 공급받습니다. 서비스 및 교체는 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 통한 외부 유지보수 바이패스 작동 중에 전체 UPS에서 수행될 수 있습니다.

주의: UPS가 외부 유지보수 바이패스 작동 중일 때에는 배터리를 대체 전원으로 사용할 수 없습니다.

스태틱 바이패스 대기 작동

스태틱 바이패스 대기는 병렬 시스템의 개별 UPS에만 적용됩니다. UPS가 수동 스태틱 바이패스 작동으로 전환할 수 없고 병렬 시스템의 다른 UPS가 부하를 지원할 수 있는 경우, UPS는 스태틱 바이패스 대기 작동으로 전환됩니다. 스태틱 바이패스 대기에서는 해당 UPS의 출력이 꺼져 있습니다. UPS는 선호하는 작동 모드를 사용할 수 있는 경우 자동으로 해당 모드로 변경됩니다.

주의: 다른 UPS가 부하를 지원할 수 없는 경우, 병렬 시스템은 수동 스태틱 바이패스 작동으로 전환됩니다. 그러면 스태틱 바이패스 작동 모드에 있던 UPS도 수동 스태틱 바이패스 작동 모드로 전환됩니다.

배터리 테스트 모드

UPS가 배터리 자체 테스트 또는 런타임 보정을 수행 중인 경우 UPS는 배터리 테스트 모드 상태가 됩니다.

주의: 배터리 테스트는 유틸리티/주 전원에 장애가 발생하거나 위험 알람이 있는 경우 중단되고, UPS는 유틸리티/주 전원이 다시 복귀되면 정상 작동 모드로 복귀합니다.

ECO 모드
UPS 모드의 경우

ECO 모드에서 UPS는 전력 품질이 허용 범위 내에 있는 한 요청된 스태틱 바이패스를 사용하여 부하에 전력을 공급합니다. 오류(예: 바이패스 전압 허용 범위 벗어남, 출력 전압 허용 범위 벗어남, 전원 중단 등)가 감지된 경우 UPS는 이중 변환(정상 작동) 또는 수동 스태틱 바이패스로 전환됩니다. 전환 조건에 따라 최소 부하 공급 중단이 최대 10ms까지 발생할 수 있습니다. 배터리는 UPS가 ECO 모드에 있을 때 충전됩니다. ECO 모드의 가장 큰 장점은 이중 변환에 비해 전기 전력의 소모를 줄여준다는 것입니다.

주의: 병렬 시스템에서 한 UPS의 ECO 모드 설정이 변경되면 해당 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에 적용됩니다.

꺼짐 모드
UPS 모드의 경우

UPS는 부하에 전원을 공급하지 않습니다. 배터리가 충전되고 디스플레이가 켜져 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.