990-91379C-019

배터리 테스트 시작

필수 구성 요소:

  • 배터리 차단기가 닫혀 있어야 합니다.

  • 위험 알람이 없어야 합니다.

  • 바이패스 공급이 가능해야 합니다.

  • 스태틱 바이패스 작동이 가능해야 합니다.

  • 배터리 충전율이 50% 이상이어야 합니다.

  • 가용 런타임이 4분 이상이어야 합니다.

  • 작동 모드는 정상 작동, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  • 시스템 작동 모드는 인버터, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

이 기능은 퓨즈 끊김 확인, 배터리 부족 감지 등 배터리에 대한 다양한 테스트를 수행합니다. 테스트는 배터리를 방전시키며 전체 런타임 용량의 약 10%를 사용합니다. 예: 런타임이 10분인 경우 테스트는 1분 동안 실행됩니다. 배터리 테스트는 서로 다른 시간 간격(주간 및 최대 연 1회)에 자동 실행되도록 예약할 수 있습니다.

  1. 유지보수 > 배터리 > 테스트 시작 을 선택합니다.
  2. 확인 화면에서 확인을 누릅니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?