990-91379C-019

UPS 작동 모드별 상태 LED 조명

디스플레이가 동작하지 않으면 전면 패널 뒤의 상태 LED를 통해 UPS 작동 모드를 볼 수 있습니다.

  • 녹색 LED는 기능이 활성화되었음을 의미합니다.

  • 꺼짐 LED는 기능이 비활성화되었음을 의미합니다.

  • 빨간색 LED는 기능이 동작하지 않거나 알람 상태에 있음을 의미합니다.

이중 변환(정상 작동)
배터리 작동(바이패스가 가능한 이중 주 전원에서)
배터리 작동(바이패스가 불가능한 이중 주 전원 또는 단일 주 전원에서)
자동 스태틱 바이패스 작동
수동 스태틱 바이패스 작동
ECO 모드
eConversion 모드
꺼짐 모드
스태틱 바이패스 대기 작동
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?