990-91379G-022

Het netwerk configureren

Het netwerk kan worden geconfigureerd voor de geïntegreerde en optionele netwerkbeheerkaart (NMC).

  1. Tik op Configuratie > Netwerk en selecteer IPv4 voor de Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of voor de Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren, indien aanwezig.
  2. Configureer de IPv4-instellingen op de pagina voor de gekozen netwerkbeheerkaart:
    1. Hef de selectie op van Geïntegreerde NMC IPv4 uitschakelen/Optionele NMC IPv4 uitschakelen om de IPv4 te configureren. Wanneer er een vinkje staat, kunnen er geen instellingen worden geconfigureerd en is de functie uitgeschakeld.
    2. Stel de Adresmodus in op Handmatig, DHCP of BOOTP. Voeg de waarden toe voor handmatige adresmodus.
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
  3. Tik op Configuratie > Netwerk en selecteer IPv6 voor de Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of voor de Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren, indien aanwezig.
  4. Configureer de IPv6-instellingen op de pagina voor de gekozen netwerkbeheerkaart:
    1. Hef de selectie op van Geïnt. NMC IPv6 uitschakelen/Optionele NMC IPv6 uitschakelen om de IPv6 te configureren. Wanneer er een vinkje staat, kunnen er geen instellingen worden geconfigureerd en is de functie uitgeschakeld.
    2. Stel de DHCPV6-modus in op Adres en overige gegevens, Alleen niet-adresgegevens of IPv6 nooit.
    3. Selecteer Autom. configuratie of Handmatig. Voeg de waarden toe voor handmatige modus.
    4. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
  5. Herhaal de stappen om de andere netwerkbeheerkaart te configureren, indien nodig.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.