990-91379H-037

配置网络

可通过集成可选网络管理卡 (NMC) 对网络进行配置。

  1. 点击配置 > 网络,并选择 IPv4:选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
  2. 在页面上为所选 NMC 配置 IPv4 设置:
    1. 清除禁用集成 NMC IPv4/禁用可选 NMC IPv4 的复选标记,以配置 IPv4。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
    2. 地址模式设置为 手动DHCPBOOTP。对于手动地址模式,请添加相应值。
    3. 点击确定保存设置。
  3. 点击配置 > 网络,并选择 IPV6:选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
  4. 在页面上为所选 NMC 配置 IPv6 设置:
    1. 清除禁用集成 NMC IPv6/禁用可选 NMC IPv6 的复选标记,以配置 IPv6。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
    2. DHCPv6 模式设置为地址及其它信息仅限非地址信息IPv6 从不
    3. 选择自动配置手动。对于手动模式,请添加相应值。
    4. 点击确定保存设置。
  5. 如果需要,重复上述步骤配置另一个 NMC。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.