990-91379H-025

Konfiguracja sieci

Sieć może być skonfigurowana do zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).

  1. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć i wciśnij przycisk IPv4 dla opcji Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub dla opcji Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową (jeśli jest obecna).
  2. Skonfiguruj ustawienia IPv4 na stronie wybranej karty NMC:
    1. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv4/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv4, aby skonfigurować funkcję IPv4. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
    2. Ustaw Tryb adresu na Ręczny, DHCP lub BOOTP. W przypadku ręcznego trybu adresu należy dodać wartości.
    3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
  3. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć i wciśnij przycisk IPv6 dla opcji Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub dla opcji Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową (jeśli jest obecna).
  4. Skonfiguruj ustawienia IPv6 na stronie wybranej karty NMC:
    1. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz zintegr. kartę NMC IPv6/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv6, aby skonfigurować funkcję IPv6. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
    2. Ustaw opcję Tryb DHCPv6 na Adres i inne informacje, Wyłącznie informacje inne niż adres lub Nigdy IPv6.
    3. Wybierz opcje Autom. konfiguracja lub Ręczny. W przypadku trybu ręcznego należy dodać wartości.
    4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
  5. W razie potrzeby powtórz kroki, aby skonfigurować drugą kartę NMC.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.