990-91386-006

Colocación del armario de baterías vacío

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Mientras se hacen los orificios de anclaje, mantenga cubierto el armario de baterías vacío para evitar la entrada de polvo u otros conductores en el sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Quite los paneles laterales indicados de los armarios de baterías en los lados adyacentes.
  2. Instale los soportes de anclaje del kit en la parte posterior del armario.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.

    Vista posterior del armario de baterías vacío

  3. Coloque los armarios de baterías vacíos en el lugar de instalación final.
    NOTA: Deje 100 mm de espacio libre detrás de los armarios de baterías vacíos para el flujo de aire.
  4. Fije en el suelo los soportes de anclaje posteriores.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
  5. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Instale las monturas de acoplamiento superior entre los armarios de baterías vacíos.

    Vista frontal de dos armarios de baterías vacíos

  6. Quite las cuatro cubiertas indicadas.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.