990-91386-012

Positionnement de l'armoire batterie vide

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Laissez l'armoire batterie vide couverte lorsque vous percez les trous d'ancrage afin d'empêcher l'infiltration de poussière ou d'autres masses conductrices dans le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Uniquement pour l'installation de plusieurs armoires batteries vides : Retirez les panneaux latéraux indiqués des armoires batteries sur les côtés adjacents.
  2. Installez les supports d'ancrage du kit à l'arrière de l'armoire.
    NOTE: Les vis de fixation au sol ne sont pas fournies.

    Vue arrière de l'armoire batterie vide

  3. Positionnez l'armoire/les armoires batterie vide(s) à l'emplacement d'installation final.
    NOTE: Laissez un espace libre de 100 mm derrière l'armoire/les armoires batterie vide(s) pour permettre la circulation de l'air.
  4. Fixez les supports d'ancrage arrière au sol.
    NOTE: Les vis de fixation au sol ne sont pas fournies.
  5. Uniquement pour l'installation de plusieurs armoires batteries vides : Installez les équerres d'accouplement entre les armoires batteries vides.

    Vue avant de deux armoires batteries vides

  6. Retirez les quatre capots indiqués.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.