990-91386-034

Boş Akü Kabinini Yerleştirme

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Sistemde toz veya diğer iletken parçaları önlemek için sabitleme delikleri açarken boş akü kabinini kapalı bırakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Belirtilen yan panelleri yan taraflardaki akü kabinlerinden çıkarın.
  2. Kitten sabitleme braketlerini kabinin arka tarafına takın.
    NOT: Zemine sabitleme cıvataları verilmemiştir.

    Boş Akü Kabininin Arkadan Görünümü

  3. Boş akü kabinlerini nihai kurulum alanına yerleştirin.
    NOT: Hava akımı için boş akü kabinlerinin arkasında 100 mm boş alan bırakın.
  4. Arka sabitleme braketlerini zemine sabitleyin.
    NOT: Zemine sabitleme cıvataları verilmemiştir.
  5. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Boş akü kabinleri arasına üst bölme braketlerini takın.

    İki Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  6. Belirtilen 4 adet plakayı kaldır.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.