990-91386-028

Размещение пустого шкафа с батареями

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
При создании анкерных отверстий пустой шкаф с батареями должен оставаться закрытым, чтобы предотвратить попадание пыли или других проводящих частиц в систему.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Только для установки с двумя пустыми шкафами с батареями: Снимите указанные смежные боковые панели со шкафов с батареями.
  2. Установите кронштейны для крепления из комплекта на задней стороне шкафа.
    Примечание: Анкерные болты для пола не входят в комплект поставки.

    Пустой шкаф с батареями, вид сзади

  3. Установите пустой шкаф с батареями на место окончательной установки.
    Примечание: Оставьте 100 мм свободного пространства за пустым шкафом с батареями для обеспечения движения воздуха.
  4. Прикрепите задние кронштейны для крепления к полу.
    Примечание: Анкерные болты для пола не входят в комплект поставки.
  5. Только для установки с двумя пустыми шкафами с батареями: Установите верхние секционные кронштейны между пустыми шкафами с батареями.

    Два пустых шкафа с батареями: вид спереди

  6. Снимите четыре указанные крышки.

    Пустой шкаф с батареями: вид спереди

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.