990-91386-025

Ustawianie pustej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zakryj pustą szafę bateryjną podczas nawiercania otworów kotwiących, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i innych przewodzących elementów do systemu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zdemontuj wskazane panele boczne z szaf bateryjnych na sąsiadujących bokach.
  2. Zamontuj wsporniki kotwiące z zestawu w tylnej części szafy.
    UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.

    Widok z tyłu pustej szafy bateryjnej

  3. Ustaw pustą szafę/szafy bateryjne w docelowym miejscu montażu.
    UWAGA: Zostaw 100 mm wolnego miejsca za pustą szafą/szafami bateryjnymi, by zapewnić dopływ powietrza.
  4. Przymocuj tylne wsporniki kotwiące do podłogi.
    UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.
  5. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zamontuj górne obejmy połączeniowe pomiędzy wszystkimi pustymi szafami bateryjnymi.

    Widok z przodu dwóch pustych szaf bateryjnych

  6. Zdemontuj cztery wskazane osłony.

    Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.