Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes
com as placas de cobertura instaladas e não perfure paredes próximas
ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Remova as placas de cobertura:
- Para entrada inferior de cabos: Remova o placa de cobertura inferior.
- Para entrada superior de cabos — disponível apenas para a caixa do disjuntor da bateria de 20–80 kW: Remova a placa de cobertura superior.
- Faça furos para passagem dos cabos ou conduítes nas placas de cobertura.
- Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione
as placas de cobertura.
PERIGOrisco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoCertifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.