990-5914B-034

Kurulum Prosedürü

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Korumasız akü kablosu uzunluğunu sınırlamak için akü kesicisi panosunu akü grubuna mümkün olduğunca yakın yerleştirin. Akü grubu ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Akü sıcaklık sensörünün kurulumu bu kılavuzda anlatılmamıştır, ayrıntılar için UPS kurulum kılavuzuna bakın.
  1. Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme.
  2. Akü Kesicisi Panosunu Kablolar için Hazırlama.
  3. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  4. Güç Kablolarını Bağlama.
  5. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  6. Son Kurulum Adımları.
Kurulum tamamlandıktan sonra akü kesicisi panosunun taşınması veya devre dışı bırakılması için bkz. Akü Kesicisi Panosunu Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?