990-5910F-012

Activer les protocoles HTTP/HTTPS

  1. Accédez à l'interface de gestion réseau à l'aide de son adresse IP (ou de son nom DNS s'il est configuré).
  2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont apc. Vous serez invité à changer ce mot de passe lors de la première connexion.
  3. Pour activer ou désactiver le protocole HTTP ou HTTPS, accédez à Configuration > Network (Réseau) > Web > Access (Accès), sélectionnez le protocole, définissez les paramètres, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?