990-5910F-012

Affichage de l'état de la batterie modulaire

  1. Sélectionnez État > Batterie > Détails. Une présentation de la solution de batterie modulaire s'affiche. Vous pouvez voir l'état du disjoncteur batterie pour chaque armoire batterie modulaire et pour les batteries modulaires à l'intérieur de l'ASI (disponible uniquement pour les modèles d'ASI pour les batteries internes). Si le symbole de batterie est rouge, cela signifie qu'une alarme existe pour les batteries modulaires dans l'armoire batterie modulaire ou dans l'ASI. La température indiquée sur cet écran correspond à la température de chaîne batterie la plus élevée mesurée dans l'armoire batterie modulaire/l'ASI.
  2. Appuyez sur le symbole de la batterie nommé Interne (dans l'ASI) (présent uniquement pour les modèles d'ASI pour les batteries internes) pour voir les informations pour les batteries modulaires dans l'ASI ou appuyez sur le symbole de la batterie nommé ModBC # x pour voir les informations pour l'armoire batterie modulaire x. Vous pourrez alors voir les détails de chaque chaîne batterie, tels que le nombre de modules de batterie installés, la présence d'alarme, la température de chaque chaîne batterie et le type de module de batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.