990-5910F-012

Démarrage du système d'ASI en mode bypass de maintenance

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
    L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Démarrer une ASI dans un système parallèle puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  3. Procédure de démarrage générique pour un système d'ASI avec disjoncteur de bypass de maintenance externe (MBB) :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
    2. Fermez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (le cas échéant).
    3. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie.
    4. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    5. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
    6. Répétez les étapes a à e pour les autres ASI dans un système parallèle.
    7. Fermez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
    8. Ouvrez le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB).
    9. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Marche onduleur ou appuyez sur le bouton ON de l'onduleur (maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes) sur la section du contrôleur.
  4. Procédure de démarrage générique pour un système d'ASI utilisant le disjoncteur IMB de maintenance interne (pas de MBB présent) :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
    2. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie.
    3. Répétez les étapes a à b pour les autres ASI dans un système 1+1 parallèle simplifié.
    4. Ouvrez le disjoncteur IMB de maintenance interne.
    5. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Marche onduleur ou appuyez sur le bouton ON de l'onduleur (maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes) sur la section du contrôleur.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?