990-5910F-012

Présentation de l'interface utilisateur

Écran

Présentation de l'écran d'accueil

  1. Bouton Accueil : à partir de n'importe quel écran, touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil

  2. Bouton Menu principal : appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus

  3. Bouton Schéma synoptique : appuyez sur ce bouton pour accéder au schéma synoptique

  4. Symbole d'état de l'alarme : appuyez sur ce bouton pour accéder au journal de consignation des alarmes actives

Vous pouvez appuyer sur les champs de sortie ou de batterie de l'écran d'accueil pour accéder directement aux pages de mesure détaillées.

Menu principal


Appuyez sur le bouton du menu principal sur l'écran d'accueil pour accéder aux menus.

Tableau à schéma

Le diagramme synoptique s'adapte à la configuration de votre système. Les diagrammes synoptiques illustrés ici ne sont que des exemples.

La ligne d'alimentation verte (grise sur l'illustration) du schéma synoptique illustre le courant à travers le système ASI. Les modules actifs (onduleur, redresseur, batterie, commutateur statique, etc.) sont encadrés en vert et les modules inactifs sont encadrés en noir. Les modules encadrés en rouge sont hors service ou en situation d'alarme.

Dans les schémas synoptiques des systèmes parallèles, appuyez sur l'ASI grise pour afficher le synoptique au niveau de l'ASI.

NOTE: Le schéma synoptique illustre un disjoncteur batterie (BB) uniquement, même si davantage de disjoncteurs batterie ont été raccordés et configurés pour la surveillance. Si au moins un des disjoncteurs batterie sont en position fermée, le BB du schéma synoptique s'affichera comme fermé. Si tous les disjoncteurs de batterie surveillés sont en position ouverte, le BB du schéma synoptique s'affichera comme ouvert.

Exemple de système d'ASI unitaire - Alimentation secteur double

Exemple de système 1+1 parallèle simplifié - alimentation secteur double

Exemple de système parallèle - Alimentation secteur double

Symbole d'état d'alarme

Le symbole d'état d'alarme (gris sur l'illustration) dans le coin supérieur droit de l'écran change en fonction de l'état d'alarme du système d'ASI.

Vert : Aucune alarme présente dans le système d'ASI.
Bleu : Alerte(s) à caractère informatif présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Jaune : Avertissement(s) présent(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Rouge : Alarme(s) critique(s) présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.

Arborescence du menu

  • État

    • Entrée

    • Sortie

    • Bypass

    • Batterie

    • Température

    • Parallèle*

  • Journaux

  • Contrôle*

    • Mode de fonctionnement

    • Onduleur

    • Chargeur

    • Séquences guidées

  • Configuration*

    • ASI

    • Sortie

    • Batterie

    • Haut rendement énergétique

    • Interrupteurs

    • Contacts et relais

    • Réseau

    • Modbus

    • Rappel

    • Général

    • Sauvegard./restaur.

    • État de la mise à jour

    • Délestage de charge

  • Maintenance

    • Alarme sonore

    • LED d'état

    • Voyant interrupteur

    • Batterie*

    • Calibrage autonomie*

    • Remplacement batt.*

    • Rapport ASI*

  • Statistiques

  • À propos

  • Déconnexion

  • Bouton drapeau - Voir Configuration de la langue d'affichage.

Certains menus contiennent davantage de sous-menus que ceux décrits dans ce manuel. Ces sous-menus sont grisés et ne sont utilisés que par Schneider Electric pour éviter les impacts indésirables sur la charge. D'autres éléments de menu peuvent également être grisés/non affichés à l'écran s'ils ne sont pas pertinents ou pas encore publiés pour ce système d'ASI en particulier.

Section du contrôleur

NOTE: Retirez le panneau avant pour accéder à la section du contrôleur.

Vue avant de la section du contrôleur

  1. Boutons ON/OFF de l'onduleur

  2. Ports USB*

  3. E/S universelle*

  4. Port Modbus*

  5. Port USB Micro-B*

  6. Port réseau*

  7. Bouton de réinitialisation*

  8. LED d'état d'entrée*

  9. LED d'état de l'onduleur*

  10. LED d'état de sortie*

  11. LED d'état de bypass*

  12. LED d'état de la batterie*

  13. Alimentation de l'écran

  14. Port de connexion de l'écran

  15. Port de maintenance*

  16. En vue d'une utilisation ultérieure

  17. En vue d'une utilisation ultérieure

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.