990-5912C-005

Anschließen der Signalkabel für Easy UPS 3S und Easy UPS 3M – Einzelsystem

  1. Entfernen Sie die drei Schalteranzeigeleuchten und die Etiketten der Schalteranzeigeleuchten vom Wartungs-Bypass-Panel. Die Schalteranzeigeleuchten werden bei Easy UPS 3S und Easy UPS 3M nicht unterstützt.

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  2. Setzen Sie drei runde Blindstopfen (nicht mitgeliefert) in die Löcher in der Innentür ein.
  3. Entfernen Sie am Steuerungsanschlussblock die internen Anschlüsse für die Schalteranzeigeleuchten (Pin 1–4).
  4. Ändern Sie am Steuerungsanschlussblock den internen Anschluss für den MBB AUX-Schalter (Pin 7–8) von Öffnerkontakt (NC) auf Schließerkontakt (NO).
  5. Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel aus dem Steuerungsanschlussblock im Wartungs-Bypass-Panel an die USV an wie für Ihre Konfiguration vorgesehen.
    HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln und die Class 2/SELV-Kabel getrennt von den non-Class 2/non-SELV-Kabeln.

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

    HINWEIS: Bei der Easy UPS 3S gibt es keinen speziellen Eingangskontakt für MBB. Verwenden Sie standardmäßig den konfigurierbaren Eingangskontakt J5; konfigurieren Sie diesen als Haupt-CB NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Ziehen Sie die überlangen Teile der Signalkabel hoch und befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.