990-5912D-034

Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Sinyal Kablolarını Bağlayın - Tekli Sistem

  1. Bakım bypass panelinden üç kesici gösterge ışığını ve kesici gösterge ışığı etiketlerini çıkarın. Devre kesici gösterge ışıkları Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M ile desteklenmez.

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  2. İç kapıdaki deliklere üç adet yuvarlak kör tapa (birlikte verilmez) takın.
  3. Kontrol terminal bloğunda, kesici gösterge ışıklarının (pim 1-4) dahili bağlantılarını çıkarın.
  4. Kontrol terminal bloğunda, MBB AUX anahtar (pim 7-8) dahili bağlantısını Normalde Kapalı'dan (NC) Normalde Açık (NO) olarak değiştirin.
  5. Class 2/SELV sinyal kablolarını bakım bypass panelindeki kontrol terminali bloğundan konfigürasyonunuza göre UPS'e bağlayın.
    NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

    NOT: MBB için Easy UPS 3S'de özel bir giriş kontağı yoktur. Varsayılan olarak J5 yapılandırılabilir giriş kontağını kullanın, şu şekilde yapılandırın: Ana CB Normalde açık.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Sinyal kablolarındaki gevşekliği giderin ve sinyal kablolarını kablo yuvalarına sabitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?