990-5912D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – system z pojedynczym zasilaniem

  1. Zdemontuj trzy diody wskaźników wyłączników oraz etykiety diod wskaźników wyłączników z panelu obejścia serwisowego. Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M nie obsługują diod wskaźników wyłączników.

    GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

  2. Zamontuj trzy okrągłe zaślepki (nie ma ich w zestawie) w otworach w drzwiczkach wewnętrznych.
  3. Na sterującym bloku zaciskowym usuń wewnętrzne połączenia diod wskaźników wyłączników (styki 1-4).
  4. Na sterującym bloku zacisków zmień wewnętrzne połączenie przełącznika MBB AUX (styki 7-8) z normalnie zamkniętego (NC) na normalnie otwarte (NO).
  5. Podłącz kable sygnałowe Class 2/SELV ze sterującego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS zgodnie z konfiguracją.
    UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

    UWAGA: Na zasilaczu Easy UPS 3S nie ma wejścia przeznaczonego dla wyłącznika MBB. Domyślnie należy używać konfigurowalnego wejścia J5, po skonfigurowaniu go jako Main CB NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?