990-5912C-018

中性点ジャンパーの取り外し

注記: 中性点ジャンパーは、4極ブレーカーが開かれたときに中性点が切断されないように中性線をボルト接続してあります。
注記: Galaxy VSの設置において地域の要件を満たす必要がある場合にのみ、中性点ジャンパーを取り外してください。Galaxy VSの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しはオプションとなります。
注記: Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置では、必ず中性点ジャンパーを取り外すようにしてください。Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しは必須となります。
  1. 中性線ジャンパーをブレーカーから取り外します。

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?