990-5912C-023

Fjern de nøytrale krysskoplingene

MERK: Den nøytrale krysskoplingen danner en boltet tilkopling av den nøytrale, slik at den ikke koples fra når de 4-polede bryterne åpnes.
MERK: Fjern bare de nøytrale krysskoplingene i Galaxy VS-installasjoner hvis dette er et lokalt krav. Fjerning av nøytrale krysskoplinger er bare et alternativ for en Galaxy VS-installasjon.
MERK: Fjern alltid nøytrale krysskoplinger i en Easy UPS 3S-installasjon eller i en Easy UPS 3M-installasjon. Fjerning av nøytrale krysskoplinger er obligatorisk for en Easy UPS 3S- eller en Easy UPS 3M-installasjon.
  1. Fjern de nøytrale krysskoplingene fra bryterne.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

QR code for this page

Var dette til hjelp?