990-91111G-022

Vermogensmodule(s) installeren

VOORZICHTIG
Zware belasting
Vermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
  • De vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Begin bij het installeren van de vermogensmodules bij de onderste plank.
  1. Verwijder de schroef aan iedere zijde van de lege plank van de vermogensmodule. Verwijder het vulplaatje (indien aanwezig).
  2. Duw de vermogensmodules in de sleuven.
  3. Plaats de schroef terug aan iedere zijde van de sleuf.
QR code for this page

Was dit nuttig?