中性点ジャンパーの取り外し
注記: 中性点ジャンパーは、4極ブレーカーが開かれたときに中性点が切断されないように中性点をボルト接続してあります。
注記: Galaxy VSの設置において地域の要件を満たす必要がある場合にのみ、中性点ジャンパーを取り外してください。Galaxy
VSの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しはオプションとなります。
注記: Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置においては、必ず中性点ジャンパーを取り外すようにしてください。Easy
UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しは必須となります。
- UOB1とUOB2の間にある中性点ジャンパー(ケーブル/バスバー)を取り外します。ネジを同じ位置に再度取り付けます。
- MBBの中性点ジャンパー(ケーブルまたはバスバー)を取り外します。