UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın
- UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
- UPS’deki akü kesicisini BB açık (KAPALI) konumunda kilitleyin/etiketleyin.
- Bakım bypass paneli/ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Ön paneli UPS'den çıkarın.
- Dahili bakım kesicisi IMB'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Güç modülünü UPS'den çıkarın:
DİKKAT
Ağır yükGüç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.- 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.- Vidaları çıkarın ve kilit açma düğmesine basın.
- Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler.
- Güç modülünün iki tarafındaki serbest bırakma butonuna basarak kilidi açın ve güç modülünü çıkarın.
- Boş güç modülü yuvasının önüne bir dolgu plakası (varsa) takın.
- Güç modüllerini yeniden takılana
kadar güvenli bir şekilde saklayın.
UYARI
ekipman hasarı riski- Güç modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın, % 10-80 yoğuşmasız nem.
- Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
- Akü kapağını çıkarın.
- Akü terminallerini tüm akü modüllerinin
önünden ayırın.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesiAküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:- Akülerin servis işlemlerinin sadece aküler ve gerekli önlemler hakkında bilgili olan kalifiye personel tarafından veya gözetiminde yapılması gerekir. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
- Patlayabilecekleri için aküleri ateşe atmayın.
- Aküleri açmayın, değiştirmeyin veya parçalamayın. Serbest kalan elektrolit cilde ve gözlere zararlıdır. Zehirli olabilir.
- Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri üzerinizden çıkarın.
- Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
- Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
- Akülerin üzerine alet ya da metal parçalar koymayın.
- Bu işleme başlamadan önce akü kesicisini (BB) açık (OFF) konumuna getirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. - Akü modüllerini iki üst sıradan çıkarın.
Ağırlık dengesini artırmak için akü
modüllerini iki alt sırada bırakın.
DİKKAT
Ağır yükAkü modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.- Akü modülü 30 kg (66 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.- Vidayı akü modülü kolundan çıkarın ve kolu yukarı doğru çevirin.
- Akü modülünü dikkatlice yuvadan dışarı çekin.
- Yeniden kurulum için saklayın.
UYARI
ekipman hasarı riski- UPS sistemi uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS sistemine enerji verilmesi önerilir. Bu, takılı olan akü modüllerini şarj eder, böylece derin deşarjın geri dönüşümsüz hasarını önler.
- Akü modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın.
- Akü modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
- Derin deşarjdan zarar görmemeleri için, -15 ila 25°C (5 ila 77°F) sıcaklıkta depolanan akü modülleri her altı ayda bir şarj edilmelidir. 25°C (77°F) üzerinde ortamda depolanan akü modülleri daha kısa aralıklarla şarj edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
- Arka plakaları UPS'den çıkarın.
- Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış terminali üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve VOLTAJ OLMADIĞINI doğrulayın.
- Tüm güç kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın. Arka plakayı UPS’e tekrar takın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını Bağlama.
- Üst kapağı UPS'den çıkarın.
- UPS'in üstünden ve önünden sinyal kablolarını ayırın ve çıkarın.
- Çıkarılan tüm plakaları ve kapakları yeniden takın. Ayrıntılar için bkz. Nihai Kurulum.
- Sismik ön sabitleme braketi/ön taşıma braketini UPS'den çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.
- Arka taşıma braketi mevcutsa, daha fazla stabilite
için bunu UPS'nin arkasına takın.
DİKKAT
Düşme tehlikesiArka taşıma braketi takılı değilse, UPS kolayca devrilebilir. Dikkatli hareket ettirin.Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
- Ön panelin alt tarafındaki iki ucu UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
- Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
- Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
- Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar UPS’in ayaklarını kaldırın.
- Artık UPS’i tekerlekler üzerinde zeminde
yuvarlayarak hareket ettirebilirsiniz.
UYARI
DÜŞME tehlikesi- UPS tekerlekleri yalnızca düz, pürüzsüz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
- UPS tekerlekleri kısa mesafelerde (ör. aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
- Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve UPS dengesine çok dikkat edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Varsa, arka sismik sabitleme braketini UPS'den çıkarın ve sismik sabitlemeleri zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın. Ayrıntılar için bkz. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
- Uzun mesafelerde veya UPS tekerlekleri için uygun
olmayan koşullarda nakliye için:
UYARI
DÜŞME tehlikesiUzun mesafelerde veya UPS’in tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:- nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olup yeterli eğitimi almış olduğundan;
- UPS’i güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullandığınızdan;
- uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruduğunuzdan.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.Nakliye gereksinimleri:
-
UPS'i, minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına dikey bir konumda monte edin: 684 mm x 1040 mm (27 inç x 41 inç)). Palet, UPS'in ağırlığına uygun olmalıdır (güç modülleri takılı değilken ve UPS içinde akü modülünün iki alt sırası varken 230 kg (507 lbs)).
-
UPS’i palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın.
-
Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.
TEHLİKE
DÜŞME tehlikesi- UPS, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
- Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.UYARI
Beklenmedik ekipman davranışıÇerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için UPS’i doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- UPS'i devre dışı bırakın, VEYA
- UPS'i kurmak için yeni bir yere taşıyın.
- Sadece UPS'i yeni bir yere kurmak için: UPS'i
yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma
genel bakış için Kurulum Prosedürü. Çalıştırma işlemi sadece Schneider
Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİÇalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.