990-91260D-019

병렬 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
IMB 내부 유지보수 차단기
UOB 장치 출력 차단기
SIB 시스템 격리 차단기
BB 내부 배터리용 UPS의 배터리 차단기
MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기

개별 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB가 포함된 병렬 시스템

Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하며, 리던던시 병렬 구성으로 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 입력 구성에 따라 개별 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 포함합니다.

주의: 병렬 시스템에서는 외부 유지보수 바이패스 차단기 MBB가 반드시 제공되어야 하며, 내부 유지보수 차단기 IMB*는 반드시 열린 위치에서 자물쇠를 사용해야 합니다.

병렬 시스템 - 단일 주 전원

병렬 시스템 - 이중 주 전원

공유 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB가 포함된 병렬 시스템

Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하며, 리던던시 병렬 구성으로 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 입력 구성에 따라 공유 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 포함합니다.

주의: 병렬 시스템에서는 외부 유지보수 바이패스 차단기 MBB가 반드시 제공되어야 하며, 내부 유지보수 차단기 IMB*는 반드시 열린 위치에서 자물쇠를 사용해야 합니다.

병렬 시스템 - 단일 주 전원

병렬 시스템 - 이중 주 전원

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?