설치 준비
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가
설치된 상태에서 케이블
또는 전선관을 위한
구멍을 뚫지 마십시오.
또한 UPS 근처에 구멍을
뚫지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 전면 패널을 제거합니다.
-
상단 커버 제거:
- 나사를 제거하고 상단 커버의 앞쪽을 위로 기울이십시오.
- 상단 커버를 뒤쪽으로 밀어 제거합니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에서 분리되어야 합니다.
- 배터리 커버를 제거합니다. 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에서 해제합니다.
- UPS에서 후면 글랜드 플레이트와 후면 브러시 플레이트를 제거합니다. 이는 신호 선 배선을 위한 것입니다.
-
다음
중 하나를 수행합니다.
- 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
- 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
- non-Class 2/non-SELV 신호 선을 왼쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS로 배선합니다.
- Class 2/SELV 신호 선을 중앙 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS로 배선합니다.
- 컨트롤러 박스에 연결된 외부 통신 케이블을 오른쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트 및 케이블 채널을 통해 UPS 전면으로 배선합니다.
- UPS 후면에서 왼쪽 글랜드 플레이트를 제거합니다.
- 글랜드 플레이트에 전원 케이블/전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 가능한 경우 전선관(제공 안 됨)을 설치하십시오.
- 더 쉽게 접근할 수 있도록 오른쪽 후면 플레이트를 제거합니다.