990-91260D-019

설치 절차

단일 시스템

병렬 시스템

주의
전복 위험
UPS를 바닥에 고정하기 전에는 이동 브라켓을 UPS에서 제거하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 내진 고정 설치(옵션).
  2. 설치 준비.
  3. 전원 케이블 연결.
  4. 신호 선 연결.
  5. 개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결.
  6. 병렬 시스템의 경우:
    1. 병렬 시스템의 모든 UPS에서 열림 위치의 내부 유지보수 차단기 IMB에 자물쇠를 설치합니다.
    2. PBSU 케이블 연결.
  7. 외부 통신 케이블 연결.
  8. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  9. 최종 설치.
설치 완료 후 UPS를 이동하거나 해체하려면 UPS를 해체 또는 새 위치로 이동를 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?