990-91260C-019

최종 설치

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
  • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
  • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
  • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
  • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
  • 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
  • 배터리가 부주의로 인해 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 부주의로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 감전이 될 수 있습니다. 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당함).
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
장비 손상 위험
시스템에 배터리를 설치하기 전에 시스템에 전원을 공급할 준비가 될 때까지 기다립니다. 배터리 설치 후 UPS 시스템을 가동시킬 때까지의 시간이 72시간 또는 3일을 초과해서는 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  1. 상단 커버 다시 설치:
    1. 상단 커버를 기울여 뒤쪽에서 UPS 쪽으로 밉니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에 연결되어야 합니다.
    2. 상단 커버를 앞쪽에서 내리십시오.

      UPS 후면 모습

    3. 나사를 다시 설치합니다.
  2. 후면 이동 브라켓을 UPS에서 제거합니다.
  3. 내진 고정만 해당:
    1. 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 후면 고정 브라켓을 설치합니다.

      UPS 후면 모습

    2. 후면 고정 브라켓이 후면 고정에 연결되도록 UPS를 밀어 넣습니다.

    UPS 후면 모습

  4. 렌치를 사용하여 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  5. 비 내진 고정에만 해당: 전면 이동 브라켓을 바닥에 장착합니다. UPS는 상단이 무거우며 바닥에 고정되지 않으면 전복될 수 있습니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 이동 브라켓의 구멍 직경은 ø9mm입니다.
  6. 내진 고정만 해당:
    1. 전면 이동 브라켓을 UPS에서 제거합니다.
    2. UPS에 내진 전면 고정 브라켓을 설치합니다.
    3. UPS의 내진 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 내진 고정 브라켓의 구멍 직경은 ø18mm입니다.
  7. 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  8. 여분의 배터리 모듈(있을 경우)을 슬롯에 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다.
  9. 여분 배터리 모듈의 배터리 모듈 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
  10. 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
  11. 제거된 모든 플레이트와 커버를 다시 설치 준비에 설치합니다.
  12. UPS에 전면 패널 다시 설치:
    1. UPS의 전면 패널 하단에 2개의 탭을 비스듬히 삽입합니다.
    2. 전면 패널 스트랩을 UPS에 다시 연결합니다.
    3. 전면 패널을 닫고 2개의 잠금 노브로 잠급니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?