990-91261F-037

连接来自相邻模块电池柜的电源线缆

注: 设备接地导线、PE 线缆 (0W49449)、DC 线缆 (0W49426) 以及线缆连接所需的螺栓和螺母均随模块电池柜提供。
  1. 将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置,并将电池接线端子从模块电池柜中的电池模块正面断开连接。
  2. 拆下 UPS 的前盖板。

    UPS 正面视图

  3. 将设备接地导线/PE 线缆 (0W49449) 连接到 UPS 中的 G/PE 铜排。
  4. 将 DC 线缆 (0W49426) 连接至 UPS 中的 DC 铜排。
  5. 将设备接地导线/PE 线缆和 DC 线缆从 UPS 背面沿模块电池柜 1 与 UPS 之间的间隙向前上方布设。

    UPS 背面视图

  6. 将设备接地导线/PE 线缆和 DC 线缆布设到模块电池柜 1 中并连接好。

    相邻模块电池柜 1 和 UPS 的正面视图

  7. 重新装回前盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.