990-91261F-037

拆除 UPS 或将其移至新位置

  1. UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
  2. 将电池断路器 BB 锁定在 UPS 上的断开 (OFF) 位置。
  3. 将维修旁路机柜/维修旁路面板/开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  4. 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  5. 拆下 UPS 的前面板。
  6. 将内部维修断路器 IMB 锁定在 OFF(断开)位置。
  7. 拆下 UPS 的功率模块:
    小心
    超重负荷!
    功率模块很重,需要两个人抬起。
    • 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)
    • 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
    1. 拆下螺钉,然后按解锁开关。
    2. 将功率模块拉出一半:锁定机制可防止功率模块被完全拉出。
    3. 按下功率模块两侧的释放按钮以解锁,然后拆下功率模块。
    4. 在空功率模块插槽前面安装挡板(如有)。
    5. 妥善保存功率模块以备装回。
      警告
      小心设备损坏
      • 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
      • 将功率模块存放在原始包装中。
      未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  8. 拆下电池盖。

  9. 从所有电池模块正面断开电池接线端子连接。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项:
    • 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
    • 请勿将电池投入火中,否则可能会发生爆炸。
    • 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。
    • 请摘下手表、戒指或其他金属物件。
    • 请使用带绝缘把手的工具。
    • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
    • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
    • 在开始本步骤前,请将电池断路器 BB 置于断开 (OFF) 位置。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  10. 拆下上面两排的电池模块。将电池模块放置在最下面两排,以增加重量稳定性。
    小心
    超重负荷!
    电池模块很重,需要两个人抬起。
    • 电池模块重 32 kg (71 lb)
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
    1. 拧下电池模块把手的螺钉并将把手向上扳。
    2. 小心地将电池模块从插槽中拉出。
    3. 妥善保存电池模块以备装回。
      警告
      小心设备损坏
      • 如果 UPS 系统长时间处于断电状态,建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次,每次充电 24 小时。这样可为已安装的电池模块充电,同时避免因深度放电造成的不可逆转的损坏。
      • 存放电池模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F)
      • 将电池模块存放在原始包装中。
      • 存放在 -15 ~ 25 °C (5 ~ 77 °F) 环境中的电池模块必须每六个月充电一次,避免因深度放电造成的损坏。存放在超过 25 °C (77 °F) 环境中的电池模块必须相应缩短充电间隔。
      未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  11. 拆下导线管盒的后盖板。

    UPS 背面视图

  12. 在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出接线端子上没有电压。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出接线端子上没有电压。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

    UPS 背面视图 – 双市电系统

  13. 断开并拆下 UPS 的所有电源线。详见连接单市电系统的电源线连接双市电系统的电源线
  14. 对于带相邻模块电池柜的 UPS 系统:断开并拆下 UPS 的电池线缆。详见连接来自相邻模块电池柜的电源线缆
  15. 重新装回 UPS 导线管盒的后盖板。
  16. 拆下顶盖。
  17. 断开并拆下 UPS 顶部和正面所有信号线。对于带模块电池柜的 UPS 系统:详见连接来自模块电池柜的信号线对于简化 1+1 并机 UPS 系统:详见连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线

    UPS 背面视图

  18. 对于带维修旁路机柜的 UPS 系统:拆下 UPS 和维修旁路机柜之间的互联五金件。详见维修旁路机柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备装回。
  19. 对于带相邻模块电池柜的 UPS 系统:拆下 UPS 与相邻电池柜之间的互联五金件。详见相邻电池柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备装回。
  20. 重新装回所有拆下的盖板。
  21. 拆下 UPS 正面的抗震固定支架(如有)。妥善保存以备装回。
  22. 重新装回 UPS 的前面板:
    1. 将两个凸舌斜插入 UPS 前面板底部。
    2. 将前面板搭接片重新连接至 UPS。
    3. 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。
  23. 抬起 UPS 的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
  24. 现在您就可以通过脚轮移动 UPS。
    警告
    当心倾倒
    • UPS 的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
    • UPS 的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
    • 缓慢移动,同时密切注意地面状况和 UPS 平衡情况。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  25. 拆下 UPS 背部的抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保存以备装回。详见安装抗震固定支架(可选)
  26. 对于运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮的情况
    警告
    当心倾倒
    如果运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮,请确保:
    • 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
    • 使用适当工具安全抬起和运输 UPS;
    • 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    运输要求:

    • 将 UPS 直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)。托盘必须能够承受 UPS 的重量(442 kg (974 lb),未安装功率模块,且 UPS 中最下面两排装有电池模块)

    • 采用适当方法将 UPS 固定到托盘上。

    • 原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。

    危险
    当心倾倒
    • UPS 放置到托盘上后必须立即妥善固定。
    • 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    警告
    避免异常操作
    切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起 UPS,以免造成框架弯曲或损坏。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  27. 执行以下操作之一:
    • 拆除 UPS,或
    • 将 UPS 移至新位置进行安装。
  28. 仅适用于在新位置安装 UPS:按照安装手册在新位置安装 UPS。有关安装概述,请参阅单机系统安装步骤并机系统安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?