990-91261F-037

连接来自模块电池柜的信号线

  1. 将信号线从模块电池柜 1 布设到 UPS 左侧(若与模块电池柜相邻)或 UPS 背面(若不相邻)。

    相邻模块电池柜 1 和 UPS 的正面视图

  2. 将信号线从模块电池柜 1 连接到 UPS:
    1. 断开 UPS 中电路板 640-7552 的 J8008 上的端接插头。
    2. 将 J8008 上的端接插头安装到最后一个模块电池柜 (T) 中的电路板 640-7552 上。
    3. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011 连接至 UPS 中电路板 640-7552 的 J8014 上。
    4. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007 连接至 UPS 中电路板 640-7552 的 J8008 上。
    模块电池柜 2、3、4 模块电池柜 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?