990-91261D-032

เชื่อมต่อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
  • สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
  • สายอินพุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติดตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลสูงขึ้น
  1. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจากตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE

    มุมมองด้านหลังของ UPS

  2. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดง:
    1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
    2. เชื่อมต่อสายอินพุต
    3. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต
    4. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เชื่อมต่อสายไฟ DC เข้ากับบัสบาร์ DC
    5. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ดูที่ เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

    มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนเดี่ยว

    ข้อควรระวัง
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียวหลวมได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?