Conexión de los cables de alimentación en un sistema con suministro de red simple
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación
en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 conductores/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora G/PE.
- Conecte los cables de alimentación como se muestra:
- Conecte los cables del conductor de toma de tierra/PE del equipo.
- Conecte los cables de entrada.
- Conecte los cables de salida.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares remoto: Conecte los cables de CC a las barras colectoras CC.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Consulte Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila.



ATENCIÓN