Preparación de la instalación
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado ni los conductos mientras
la placa guía esté instalada ni realice perforaciones ni
orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Extraiga el panel frontal.
- Para SAI sin módulo de alimentación preinstalado: instale el módulo de alimentación:
- Quite el tornillo en cada lado del estante vacío del módulo de alimentación.
- Inserte el módulo de alimentación en el estante.
- Vuelva a colocar el tornillo en cada lado del estante.
ATENCIÓNCarga pesadaLos módulos de alimentación son pesados y se necesita a dos personas para levantarlos.- El módulo de alimentación de 20 kW pesa 25 kg (55 lbs).
- El módulo de alimentación de 50 kW pesa 38 kg (84 lbs).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Retire
la cubierta frontal:
- Retire los tornillos e incline la parte delantera de la cubierta superior hacia arriba.
- Deslice la cubierta superior hacia la parte trasera para quitarla. Las patillas de la parte trasera de la cubierta superior deben desconectarse de las ranuras de la parte trasera del SAI.
- Retire la cubierta de las baterías. Desconecte los terminales de las baterías de la parte frontal de los módulos de baterías.
- Para la instalación con un armario de derivación de mantenimiento: Retire la placa del panel lateral derecho. El panel lateral se volverá a colocar en el armario de derivación de mantenimiento.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Retire el panel izquierdo.
- Quite las placas guía traseras y las placas de escobillas traseras del SAI. Son para el tendido de cables de señalización.
- Siga
uno de estos procedimientos:
- Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
- Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.
- Pase los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV por la placa guía/de escobillas trasera izquierda y en el SAI.
- Pase los cables de señalización de Class 2/SELV por la placa guía/de escobillas del medio y en el SAI.
- Pase los cables de comunicaciones externos que se conectan a la caja del controlador a través de la placa guía/de escobillas trasera derecha y por la canaleta de cables hacia la parte frontal del SAI.
- Retire el conducto de la parte posterior del SAI.
- Retire la placa trasera y las placas guía superior o inferior del conducto.
- Taladre/perfore los orificios para cables/conductos en la placa guía superior o inferior. Instale conductos (no suministrados), si procede.
- Vuelva a colocar la placa guía superior o inferior en el conducto.
- Instale el conducto en el SAI. Observe que el conducto está instalado en posición inversa.
PELIGRO