Kuruluma Hazırlama
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delik açmayın ya
da delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Ön paneli çıkarın.
- Önceden kurulu güç modül olmayan UPS için: Güç modülünü kurun:
- Boş güç modülü rafının her iki tarafındaki vidayı çıkarın.
- Güç modülünü rafın üzerine itin.
- Vidayı rafın her iki tarafına tekrar takın.
- Üst kapağı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki taplar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- Akü kapağı çıkarın. Akü terminallerini akü modüllerinin önünden ayırın.
- Bakım bypass'ı kabini ile kurulum için: Sağ taraftaki paneli çıkarın. Yan panel, bakım bypass kabinine tekrar takılacaktır.
- Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Sol taraftaki paneli çıkarın.
- Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın. Bunlar sinyal kablosu yönlendirmesi içindir.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
- Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka fırçadan/rakor plakasından UPS’ye yönlendirin.
- Class 2/SELV Sinyal kablolarını orta arka fırçadan/rakor plakasından UPS'ye yönlendirin.
- Kontrolöre bağlanan harici iletişim kabloları, sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından UPS'in önüne yönlendirin.
- Kablo kanalını UPS'in arkasından çıkarın.
- Arka plakayı ve üst veya alt rakor plakasını kablo kanalından çıkarın.
- Üst veya alt rakor plakasındaki güç kabloları/kablo kanalları için delikler açın (zımbalama/delme). Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- Üst veya alt rakor plakasını kablo kanalının üzerine tekrar takın.
- Kablo kanalını UPS'e takın. Kablo kanalının ters konumda monte edildiğinden emin olun.