访问在线产品手册
在此查找所购 UPS 的产品手册、提交图纸和其他文档:
在 Web 浏览器中,输入 https://www.go2se.com/ref= 和所购产品的商业代码。
在此查找 UPS 手册、相关辅助产品手册和选件手册:
扫码访问 Galaxy VS 在线手册门户:
IEC (380/400/415/440 V)
UL (200/208/220/480 V)
您可以在此查找 UPS 安装手册、操作手册、技术规格,以及相关辅助产品和选件的安装手册。
此在线手册门户支持所有设备,提供数字化页面、跨门户文档搜索功能以及 PDF 下载等。
在此进一步了解 Galaxy VS:
请前往 https://www.se.com/ww/en/product-range/65772 进一步了解此产品。