オンライン製品マニュアルへのアクセス
UPSのマニュアル、提出図面、および特定のUPSに関するその他のドキュメントについては、以下をご覧ください
Webブラウザで、https://www.go2se.com/ref=に続けてお使いの製品の商用参照名を入力してください。
UPS、関連補助製品、およびオプションの各マニュアルについては、以下をご覧ください
コードをスキャンすると、Galaxy VSのオンラインマニュアルポータルに移動します。
IEC(380/400/415/440 V)
UL(200/208/220/480 V)
ここでは、UPS設置マニュアル、UPS操作マニュアル、UPS技術仕様書、および補助製品とオプションの設置マニュアルをご覧いただけます。
このオンラインのマニュアルポータルは、すべてのデバイスで利用できます。ポータル内ではデジタル化された各種ドキュメントを検索でき、PDFファイルとしてダウンロードしてオフラインで使用することもできます。
Galaxy VSの詳細については、以下をご覧ください
https://www.se.com/ww/en/product-range/65772にアクセスして、本製品の詳細をご覧ください。