990-91262B-037

信号线连接准备

  1. 拆下 UPS 的部的顶部密封盖板和顶部刷板。这是为了布设信号线。
  2. 执行以下操作之一:
    • 对于不带导线管的系统:重新装回刷板。
    • 对于带导线管的系统:在导线管的密封盖板中钻孔,安装导线管,然后重新装回密封盖板。
  3. 拆下所示的盖板。
  4. non-Class 2/non-SELV 信号线从右侧刷板/密封盖板接入。
  5. Class 2/SELV 信号线从左侧和中间刷板/密封盖板接入。

    无导线管的 UPS

    带导线管的 UPS

本页的QR代码

这有帮助吗?